This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:PCLK 检测(通过使用寄存器)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133692/ds90uh947-q1-pclk-detection-by-using-register

器件型号:DS90UH947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

如您所知、ALP 信息页面中有 PCLK 信息。 我想知道 是否有任何寄存器可以指示使用的 PCLK 为947、使用的 PCLK 为948。

此外、我还想检查947和948上的 PCLK。

对于947 PCLK、这是否意味着947接收到的 PCLK?

对于948 PCLK,这是否意味着948发送的 PCLK?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我将研究 PCLK 的 ALP 配置、明天回来。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    PCLK 上的寄存器是频率计数器(947为0x1F、948为0x1B)、如下表所示。

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133692/ds90uh947-q1-pclk-detection-by-using-register "]

    对于947 PCLK、这是否意味着947接收到的 PCLK?

    对于948 PCLK,这是否意味着948发送的 PCLK?  

    [/报价]

    发送947的 PCLK (TX)、接收948的 PCLK (RX)。 请参阅下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您提供信息。 对于947 0x1F、我仍然不知道如何使用寄存器来识别947 PCLK。 您能帮助列出步骤吗? 谢谢你。

    [引用 userid="525157" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133692/ds90uh947-q1-pclk-detection-by-using-register/4208113 #4208113"]947的 PCLK 被传输(TX)、并且接收到948的 PCLK (RX)。 请参阅下图。

    对于947、如果我们使用外部 PCLK 模式、ALP 中显示的947PCLK 是947发出的、但它是否与前端的外部 PCLK 相同?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133692/ds90uh947-q1-pclk-detection-by-using-register/4209883 #4209883">我仍然不知道如何使用寄存器来识别947 PCLK。 您能帮助列出步骤吗? [/报价]

    您是要求控制寄存器自行更改 PCLK、还是要知道寄存器(0x1F)在 ALP 上如何被识别为 PCLK?

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133692/ds90uh947-q1-pclk-detection-by-using-register/4209883 #4209883"]

    对于947、如果我们使用外部 PCLK 模式、ALP 中显示的947PCLK 是947发出的、但它是否与前端的外部 PCLK 相同?  

    [/报价]

    您能澄清一下前端吗?  我相信 ALP 中947 (器件信息框)上的像素时钟在外部模式下会显示为外部时钟频率。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这是我的目的。 简而言之、我想知道 ALP 如何捕获947 PCLK。 我们希望在 MCU 端实现这一点。

    [引用 userid="525157" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133692/ds90uh947-q1-pclk-detection-by-using-register/4210137 #4210137"]要了解如何在 ALP 上将寄存器(0x1F)识别为 PCLK?[/quot]

    前端意味着将 LDVS 视频数据输入到947中。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以在 FPDL3Base 配置文件中检查 FPDLink3_Lib.py 上的配置。

    下面是读取 TX 频率计数器的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您提供信息。 请问我可以在哪里输入 SerDes 地址? 或者、您是否可以帮助反转为我们的.py 文件? 谢谢你。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我不确定您是问如何 按照上述要求配置频率计数 器、还是如何使用外部 PCLK 模式由 MCU 实现。  如果要使用外部 PCLK 模式、则需要通过 BIST 控制(0x14)对其进行设置。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我的意思是我们需要读取 PCLK 值、因此您建议我们可以在  ALP 文件夹中参阅 FPDLink3_Lib.py。 但我们不确定如何修改它。 例如、如果我们要读取解串器的 PCLK、我可能需要在.py 文件中设置其地址、但不确定如何修改它。  

    因此、我们需要您的帮助来修改.py 文件。 谢谢你。


    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我提到了 FPDLink3_Lib 脚本、因为您问我如何在 ALP 的"信息"选项卡上读取 PCLK 值。 您无法修改 FPDLink3_Lib.py、因为它是 我们所有 ALP 配置文件的对象。 如果您要求 添加有关从 MCU 侧读取解串器 PCLK 的命令、您可以为  解串器 PLL 添加 board.ReadI2C (DesAddr、0x1B)和为串行器 PCLK 添加 board.ReadI2C (SerAddr、0x1F)。

    此致、

    Josh