This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R 是否可以设置为100Mbps? 是否可以交换 DP83TG720R 的 TRD_M 和 TRD_P?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038477/dp83tg720r-q1-can-dp83tg720r-be-set-to-100mbps-can-trd_m-and-trd_p-of-dp83tg720r-be-swapped

器件型号:DP83TG720R-Q1

DP83TG720R 是否可以设置为100Mbps? 它是否兼容100M/1000Mbps?

 是否可以交换 DP83TG720R 的 TRD_M 和 TRD_P?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83TG720R 是单速器件。 请查看我们的 DP83TC81x 系列、了解100Mbps 汽车以太网 PHY。 两个器件都具有 自动极性检测和校正功能。 在链路训练过程中、作为 MDI 接收器的 DP83TG720R-Q1能够检测极性反转并自动校正错误。 主器件和从器件检测都可以在接收器极性中进行所需的校正。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

      感谢您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HU、  

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa