This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:如何检测可用的本地网络

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158767/tcan1043-q1-how-to-detect-local-network-available

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR6843AOPTCAN1043

你(们)好。

ENV。 AWR6843AOP、带 TCAN1043或 TCAN1463

是否可以检测网络是否可用于 TCAN1043或 TCAN1463

如果可能、请告诉我该方法、或者让我提供示例演示。

Bset &尊重。

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下"网络是否可用"的含义? 您是说 CAN 收发器是否会检测到它是否连接到 CAN 总线?

    此致、

    Eric Hackett