This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:未使用 GPIO1和 GPO2终端?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158857/tcan4550-q1-unused-gpio1-and-gpo2-termination

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、  

您知道如何终止未使用的 GPIO1和 GPO2吗?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    如果不使用这些引件、则可将其保持悬空。

    此致、

    Eric Hackett