This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510评估板-用于 MSP430 (USB)-Win7 x64专业版的 PB 驱动程序

Guru**** 2978480 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038936/dp83td510e-evm-dp83td510-eval-board--pb-driver-for-msp430-usb--win7-x64-pro

器件型号:DP83TD510E-EVM

大家好、我有 DP83TD510评估板、无法通过 USB 连接/通信与评估板联系。 我的配置:Win7 OS x64 /当主板插入 USB 端口时 ,可用的驱动程序文件(从安装包的 USB_FET_Win7_8_10_64文件夹中)不提供任何良好 的驱动程序。 Win7消息:Win 找不到适用于您的设备的任何驱动程序:“MSP430-USB 示例”驱动程序仍被卸载(!) 材料管理区域中。 此板是否有任何其他驱动程序?

使用 Win7 x64?  

电路板由 J12连接器(电源连接器)上的 USB 和外部9V 电源供电 J9上没有跳线。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高制造、

    所以、如果我的理解是正确的、那么您在寄存器访问方面遇到了问题、对吧? 您能否快速检查是否已组装 R24?

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高制造、

    您是否仍遇到此问题?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    这2 块 DP83TD510E-EVM 板是默认配置,我的主要问题是这些 板之间的通信(实际上,510E EVM 有2块插入的板,我需要4块板才能与单根双绞线上的2台 PC/以太网分析仪 RJ45进行通信)。  

    我是否需要在   主模式下配置一个510E EVM 板,在从模式下配置另一个?  

    如果是:我是否需要在 1块电路板上更换电阻器和绑带?  如果可能、我更愿意使用软件来修改一个510E 上的主/从配置。  

    如果我使用的是软件解决方案(如用户指南 snlu271A 中所述),我确实 需要 MSP430的驱动程序 ,但 当我下载并安装该驱动 程序时,Win7无法识别该板,驱动程序不正确。 INF 文件和电路板名称之间的名称是不同的。

    可以使用 USB2 MDIO 软件,但如果没有正确 的驱动程序,USB 软件就无法连接到510e 板:消息:“无法联系主板”。 您是否有其他适用于此510e 板的驱动程序?  

    感谢您的帮助

    此致

    极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nikhil、R24在板上

    由于驱动程序与硬件不匹配、我仍然无法通过 USB 链路与电路板通信(外部电源(8v)+ USB 电源已打开)。 Win7说"在机器上找不到任何驱动程序"

    看一下3小时前我的消息。

    非常感谢

    制造256

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高制造、

    R24当前是否为33欧姆? 我们应该用一个0欧姆电阻器来替代它、以确保在通过 MDC/MDIO 进行通信之前有一个干净的 USB GND。 这是一个组装问题、将在下一版电路板中处理。  

    我们将研究您的其他问题、并将在下周初之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高制造、

    我们正在 另一个线程中讨论类似的问题 、因此关闭了该线程。

    此致、

    Sreenivasa