This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:特性和功能确认

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136756/dp83869hm-confirmation-about-features-and-capabilities

器件型号:DP83869HM

您好!

我的客户正在考虑在其新设计中采用 DP83869HM、并希望确认 DP83869HM 是否满足以下列出的要求。 DP83869HM 是否可以满足其所有要求?

-端口数= 1或2。
-通过 SGMII 主机接口支持1000BASE-X 或100BASE-FX。
-当为100BASE-FX 时、支持远端故障、请参阅 IEEE 标准802.3-2018第24.3.2.1节。
-PCS 层的错误计数(假设符号错误等)。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我必须检查远端故障检测和错误计数、然后返回给您。

    --
    此致。
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、

    感谢您处理我的客户问题。
    我期待很快收到您的答复。

    此致、

    希拉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    相关人员不在办公室、我无法获取该信息。 我将尝试在一天内获取该信息。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、

    自我向客户发布此问题以来、已经过去了12天了。
    我的客户正在等待 TI 回复。
    您还想多花多少时间来回答?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    很抱歉、未收到回复。 E2E 论坛从上周的星期三开始一直处于维护状态、随后是印度的假日季、因此出现了延迟。

    DP83869HM 支持上述所有功能、包括远端故障检测、但数据包错误计数除外。