This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:故障电压点 A B 差异

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, USB-2-MDIO, DP83867ERGZ-R-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158273/dp83867ergz-r-evm-failing-voltage-point-a-b-difference

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867EUSB-2-MDIO

您好!

美好的一天!

我们使用的是 DP83867E 评估板。 现在、我将使用此工具通过 USB-2-MDIO 工具验证1000Base-T 的所有测试、因为我们将使用多个 DP83867E PHY 测试我们的定制板。 但是、当我在评估板上使用干扰执行峰值输出电压时、我将获得故障电压点 A B 差。 请参见下图。

如果我使用此链接中所示的公式:https://www.ti.com/lit/an/snla385/snla385.pdf?ts=1664799502690&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我将得到一个负值、但一个通过的值。

我将在没有干扰的情况下进行通过测试。 我使用 Rohde & Schwarz RTO 1044示波器以及 R&S 的测试套件

这是否与 R&S 软件中使用的计算有关?

与电压点 A 相比、电压点 B 也更低。这实际上是 PHY 的行为吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 R&S 工程师已针对相应公式更正了其软件、则此查询更适合回答。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 对于之前在同一评估板 DP83867ERGZ-R-EVM 上针对具有噪声的峰值输出电压完成的以太网合规性测试结果、它通常是电压点 B 低于电压点 A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以是或。 A 或 B 是否应高于其对应值没有确切的相关性。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢