This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PCB 布局/间隙标准

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039103/dp83822i-pcb-layout-clearance-standard

器件型号:DP83822I

大家好、

以下各行之间的间隙宽度是否有任何标准或建议? 例如 、线迹宽度是线迹宽度的两倍?

  • RMI 和 RMI
  • RMI 和其他信号线
  • RMI 和 GND
  • 其他信号线(非 RMI)和 GND

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    对于任何受控阻抗线路、我们建议至少将接地线迹的宽度增加3倍。 从 PHY 和 MAC 引脚放置角度来看、由于布局的性质、RMII 线的宽度难以保持为其他 RMII 线的3倍、 但是、如果保持与其他线路的布线距离为其他线路的3倍、您将再次看到最佳串扰性能、尽管这并不是一项硬性要求。 您可以以 EVM 为例。

    谢谢、

    Nikhil Menon

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    明白了、非常感谢您的建议。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa