This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232EQPWRQ1数据编码

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158420/trs3232e-trs3232eqpwrq1-datecode

器件型号:TRS3232E

我有一卷 TRS3232EQPWRQ1模块、但收到后、我看到制造商的标签已被删除、并且没有生产日期代码信息。

如何解读器件标识以确定生产日期代码?

我在模块上看到的标记如下所示(图片也随附):
RS32EQ
TI 标识18KG4
CNTV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "18"可能意味着2021年8月(或2011年)。

    但是、如果您没有从授权经销商处获得这些信息、则它们很可能是假冒的、或被使用的、或两者兼而有之。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、前3个字符18K 表示年份、月份和组装地点代码。 1表示2021年、8表示8月。 G4只是表示无铅、而 CNTV 是批次代码。 我能够在我们的内部系统中查找7位数的代码、这些是合法的 TI 器件。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric / Clemens 您好:感谢您的支持。  我现在很清楚。

       非常感谢