This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:切换到 DP83869HM

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036859/dp83867cs-switching-to-dp83869hm

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他部件:DP83869HMDP83869

我有一位客户正在使用 DP83867CS。 当他们切换到 DP83869HM 时、他们没有从 器件获得通信。 此器件是否有不同的驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TJ、  

    感谢您的查询。

    这是客户设计的定制板。 他们是否为 DP83867和 DP83869设计了单独的电路板?

    请注意、驱动程序是单独的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 有道理。 我可以在哪里为驱动程序指出它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tj、  

    感谢您的回复。

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    请参阅链接。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tj、

    大家好。  我假设该查询已得到应答、并将继续关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa