This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 TI NFC 解决方案

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A, RF430CL330H, RF37S114, TIDA-00217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033539/looking-for-ti-nfc-solution

主题中讨论的其他器件:TRF7964ATRF7970ARF430CL330HRF37S114TIDA-00217

您好:

我正在寻找 TI NFC 解决方案、是否有适合该应用的良好参考设计。

此致

丰州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对 NFC 读取器感兴趣、那么 TRF7964A 或 TRF7970A 就是您的理想选择。 此器件的常见问题解答文档包含更多信息:

    https://www.ti.com/lit/sloa246

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried:感谢您的回复。 我对用于数据传输的 NFC 感兴趣、可写 NFC 是我的兴趣所在。 是否有任何推荐的具有 EEROM 和能量收集功能的 TI NFC? 此致。 FZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凤洲、

    根据您的应用、您可能会看到以下器件:

    RF430CL330H (https://www.ti.com/product/RF430CL330H)、可提供作为 NDEF 消息的数据。 该器件需要添加一个 MCU、但可以实现完整的无源操作。 查看此无源 TI 参考设计:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00217

    RF430FRL15xH (https://www.ti.com/product/RF430FRL154H)该器件可无源工作、并提供2k FRAM。

    RF37S114 (https://www.ti.com/product/RF37S114)一款具有256位存储器的4x4mm 小型应答器。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried:感谢您的建议、这非常有用。 我将尝试 使用 RF430CL330H、尽管它仅使用 RAM 而不是板载 ROM。 但是、通过添加 MCU、我可以选择为其他产品选择超低功耗处理器。 唯一的问题可能需要更多的能耗和更长的时间才能将数据从 MCU ROM 传输到 NFC RAM。 对此有什么建议、尤其是对于无电池运行模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凤洲、

    TI 参考设计 TIDA-00217是一种无电池解决方案、其整流器具有两个二极管连接到谐振电路、可为 MCU 生成电源电压。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried:感谢 您的评论。 如果我说得对、 RF430CL330H 不具备能量收集功能、并且使用半整流器和电容(100uF)手动创建无电池解决方案。 但是、它没有提到如何选择电容器? 我假设电容器选择必须平衡充电和放电时间。 如果我使用此电路(对于温度测量、可能会消耗更少的能量10uA)、并且它可能不足以为我的应用提供足够的能量。 对此有什么建议吗? 非常感谢。 期待您的回复。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凤洲、

    我为 Helfried 的假期做准备。 整流器的缓冲电容器大小不应很重要。 从 RF430CL330H 或 MCU 的角度来看、没有固定的充电和放电时间范围。 连续射频正在为 MCU 电源充电、当达到足够的电压电平时启动。 如果您从读取器场中移除无源系统、则会发生放电。 唯一可能的计时限制是您的应用需求。

    此致、

    Andreas Mueller。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回复和介绍。 是的、我同意时间限制来自我的应用。 我想知道如何为我的应用控制电压和电流电平。 RF430CL330H 是否具有电源管理单元? 如果不是、是否有任何建议的产品可用于此工作?

    期待您的回复。

    此致

    丰州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凤洲、

    RF430CL330H 的电流消耗取决于其活动情况、并自动最小化。
    外部能量收集电路的电压电平可由任何合适的稳压器或直流/直流转换器控制。

    此致、
    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Andreas。