This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网 PHY -连接到网络变压器中心抽头的电容器

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036998/ethernet-phy---capacitor-connected-to-the-center-tap-of-network-transformer

你(们)好

我的客户发现、连接到变压器中心抽头的电容会偶尔影响 PHY 链路的运行、

但是、当它们将旧的100pF 更改为100nF 时、不会出现类似的链接问题。

我想知道、您是否可以给出这个问题的可能原因以及在 这种情况下如何选择电容的意见?  

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn_Wang、您好! 

    感谢您的查询。

    您能否提供有关客户面临的问题的更多详细信息?

    如果是100nF、则建议的电容值、并且我们使用该值执行了测试。

    噪声性能受放置在中心抽头上的电容器的影响。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn_Wang、您好!  

    您对我有没有更新吗? 或者 、我将关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn_Wang、您好!  

    我没有听到你的声音,因此关闭了这个话题。

    此致、

    Sreenivasa