This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640T-EVK:如何实现1588协议

Guru**** 2549080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83640T-EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039545/dp83640t-evk-how-to-realize-1588-protocol

器件型号:DP83640T-EVK
主题中讨论的其他器件:DP83640

您好!

我们的客户购买了 DP83640T-EVK 演示、并希望使用 STM32F4和 DP83640来实现1588时钟同步。 他已经下载 了 snlu049.zip 参考库、但他不知道移植到 STM32项目需要什么。 他发现、ST 官员 提供了1588程序、该程序需要移植 LWip 和 FreeRTOS、然后连接以太网 PHY、使用 STM32硬件本身来实现 PTP 同步。 但是、如果他想要使用具有1588功能的 DP83640、他需要做什么?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    感谢您的查询。

    DP8340具有硬件 时间戳 功能、可提高时间精度。 如果当前 已实现、则必须用硬件时间戳替换软件 tme 戳。

    请参阅 PHYTER 软件开发指南、从 ZIP 文件开始。

    SM32 PHY  目前是否连接到以太网 PHY? 如果是、哪个 PHY 和哪个接口。 在添加1588接口之前、您必须首先使以太网接口正常工作。

    请参阅 DP83840数据表、了解 DP83640 1588 PTP 功能

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    我没有听到您的声音、假设您有所需的输入、我就关闭了线程。

    Sreenivasa