This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何多路复用或切换 mipi CSI 和 FPD Link3高速信号?

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038845/how-to-mux-or-switch-mipi-csi-and-fpd-link3-high-speed-signal

Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212

尊敬的先生:

是否有可用于 mipi 和 FPD Link3高速信号的开关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS4212将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou,

    MIPI CSI 不是交流耦合信号、 但 FPD-link iii 是交流耦合高速信号 、CAN  

    TMUXHS4212在两个信号上工作?  TMUXHS4212能否传递负信号(交流耦合)?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要您的信号 CM 介于0-1.2V (1.8V 电源)或0-1.8V (3.3V 电源)之间、单端信号幅值小于900mv。 它将起作用。

    此致、

    Brian