This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:询问 TPS25810设计建议

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040675/tps25810-asking-for-the-tps25810-design-suggestion

器件型号:TPS25810

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS25810。 (SN1507044RVCR 是否更便宜地连接到 TPS25810?)

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

客户希望将 EC28从470uF 电解电容器更改为560uF 固态电容器。

用户指南建议使用10uF 电容器。

请您审核并提供您的意见吗?

这里是 CAP 数据表。 密码为"ti"

 e2e.ti.com/.../cap-datasheet.zip

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到原理图或布局。

    但通常、我不会在直接连接到 Type-C 连接器的 VBUS 网络上放置超过10uF 的电容。 您可以在 TPS25810的5V 输入引脚上使用大容量电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的反馈。

    请参考此处的原理图并告诉我您的意见。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、因此我建议在放置电容器的位置进行开关。 IN 引脚上应放置470uF 大容量电容器、而 OUT 引脚上应放置10uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将为输入和输出电容开关提供更好的保护。

    客户是否可以将470uF 更改为560uF?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为这应该可以、但 Adam 可以在周一帮助确认、因为他今天不在办公室。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该可以