This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040673/tps25750-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TVS2200

大家好、

我在我的设计中使用 TPS25750 PD 控制器、

需要对 PD 的 VBUS ESD 保护进行澄清、数据表建议使用 RC 缓冲器来克服电压尖峰、但也建议使用 TVS 二极管、

我的电路板将面临 ESD 浪涌...那么、哪种解决方案更好的 TVS 二极管或 RC 缓冲器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS2200是更好的选择。  它是一款真正的 TVS 保护器件、与 RC 缓冲器相比、性能出色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVS2200是单向 TVS 二极管...但我需要一个 TVS 二极管、它具有双向 TVS 二极管、在 VBUS 输入端具有浪涌和瞬态电压保护功能...是否可以为此建议使用一个元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reshma、

    TPS25750具有软启动功能、因此您实际上不需要双向 TVS 二极管。  由于软启动和电流限制、TPS25750将不允许传出浪涌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    电路板将进行 EMI/EMC 测试...因此不需要任何用于保护的 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reshma、

    TVS 不适用于 EMI/EMC。  它将提高 ESD 性能、但其主要目的是 在发生电源浪涌(高电流)时保护 TPS25750的电源路径、并防止对 VBUS 施加大于21V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是 PD 控制器能够承受突发中出现的瞬态尖峰...在非常高的 kV 下...即 IEC 61000-4-4标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 TVS2200、控制器无法承受 IEC 61000-4-4类尖峰。  TVS2200专为解决 IEC 浪涌问题而设计。