This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:P1V1电源泄漏问题

Guru**** 2968460 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040514/tusb4020bi-q1-p1v1-power-leakage-issue

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD90320

你(们)好

我们观察到 P1V1存在泄漏。

我们已经测试了断开(原理图 L26、L27下面) P1V1电源以查看 P1V1是否在 TUSB4020上存在电压干扰、但仍然显示。

P3V3上电的顺序是否可能快于 P1V1上电的顺序导致漏电?

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此测试期间、您能否确认集线器是否具有任何上游或下游连接?  USB_VBUS 上是否有电压?  如果这是从3.3V 到1.1V 的泄漏电流、那么我不会期望3.3V 的斜坡和1.1V 的泄漏电流之间的延迟、我希望它会立即发生。  在我们的实验设置中、我们不会看到相同的泄漏。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在测试期间没有任何上游和下游连接。 系统5V 分压器90.9k 和10k 提供 USB_VBUS 电压。

    您是否意味着我们需要同时斜升3.3V 和1.1V、这是正确的?

    您是否建议 了 P3V3和 P1V1时序的哪个电压?

    谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    USB_VBUS 不应处于高电平、除非有一个主机连接到集线器、否则电压可能来自集线器。

    如果使用无源复位电路、我们建议将3.3V 和1.1V 斜坡组合在一起、或在3.3V 之前进行1.1V 斜坡。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在没有任何主机连接到集线器的情况下 USB_VBUS 为高电平、是否会导致故障?

    1.1V 泄漏是否会成为问题? 如果我们使用 UCD90320和3.3V 的有源复位电路、则在1.1V 之前斜升、并且两个电压在 GRSTz 失效前均保持稳定、时间为3ms。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流不应导致任何功能问题、并且可能与 USB_VBUS 信号相关。

    USB_VBUS 始终处于高电平可能会导致互操作性问题、因为集线器使用它来帮助确定连接/断开。  对于 USB 2.0、与 USB 3.0集线器相比、这些互操作问题的可能性较小。