This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH941AS-Q1:ALP 中的 DSI CLK 差异信息

Guru**** 2927330 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040050/ds90uh941as-q1-dsi-clk-difference-info-in-alp

器件型号:DS90UH941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我们的设置是941+984、具有外部双路 DSI 和 CLK。 我们的 DSI 时钟为92MHz*2=184MHz。 但 ALP 显示的是200MHz。 我不确定这是否是偏差? 此外、您能否帮助检查941的寄存器设置? 非常感谢、

(DSI 双端口、DSI CLK0和 DSI CLK1 为92MHz、如下所示)

e2e.ti.com/.../auo-dsi-display.nrd

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您读取的200MHz 是 PCLK 而不是 DSI 时钟。 这种读取将与实际的 PCLK 值略有不同、因为它只用于调试模式。

    941AS 是双模还是单模?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    941在双模式下工作。  

    我确信 DSI CLK 和 PCLK 之间的关系。 我们是否有相关文档或常见问题解答可以共享?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这是您的系统的方框图吗? 如果您使用4通道 DSI 和一个 DSI 端口输入、则 PCLK 频率将为(DSI 时钟频率)/3。 如果您使用 DSI 双通道、则 PCLK = 2*(DSI 时钟频率)/ 3。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供信息。 但结果是冲突的。 进行了比较。 每个端口的 DSI CLK 为92MHz。 ALP 显示 PCLK = 200MHz。  

    我们如何解释结果?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    上述问题已得到解决。  现在我们面临另一个问题。 现在、我们使用外部 DSI 来启动显示屏、但我们发现941 <->984之间的链路将丢失。

    链路就绪有时为 True、有时为 False、但大多数时间为 False。 您能告诉我可能的根本原因吗? 或我们忘记设置的任何寄存器?

    我们使用了941 internal Patgen 来成功显示。 链路稳定。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    当链路丢失且稳定时、您能得到941的寄存器转储吗?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    有关941寄存器内容、请参阅此文档。 很难获得链路稳定寄存器、因为链路稳定< 1s

    [引用 userid="424310" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040050/ds90uh941as-q1-dsi-clk-difference-info-in-alp ]AUO DSI display.NRD[/quot]

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我看到、您是否在该寄存器转储和当前系统之间修改了任何内容? 您的 DSI 源 SOC 是什么?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它们使用信号发生器来生成所需的 DSI 信号。 他们已经验证了另一个项目中的信号是否正常。 下面是我们使用外部 DSI 和941内部 Patgen 时的寄存器转储。 根据已讨论、在外部 DSI 模式下、FPD 链接状态为 False。 此外、984上的 LOCK 引脚也处于低电平。  

    e2e.ti.com/.../auo-dsi-display.zip

    e2e.ti.com/.../auo-pattern-generator-display.zip

    此致。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    941AS 在 DSI 端口之间具有非常严格的偏差要求该要求是“DSI 端口之间的偏差必须小于两个像素时钟周期(单个 DSI 像素时钟频率)”。 我怀疑这会导致问题、您能否验证您的 DSI 源是否满足此要求?

    此致、

    Michael W.