This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928输出图像显示异常

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038472/ds90ub928q-q1-ds90ub928-output-image-display-is-abnormal

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

 大家好、我们的器件处于主机+ HUD 模式。 主机通过947向 HUD 输出串行信号。 HUD 使用928进行反序列化。 现在我可以照亮屏幕并看到一点,但图像无法正常显示,闪烁特别严重。 测量结果表明、928 LOCK 引脚的电平始终在变化。 进入 BIST 模式后、PPASS 引脚为低电平。 现在问题是我不知道在哪里继续调查,所以请帮助回答,看看我可以从哪里开始,谢谢。 此外、在正常情况下锁定是否始终处于高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:  

    您能否提供 SER 和 DES 的完整寄存器转储并提供原理图?  

    如果锁定不稳定、则可能是链路上存在信号完整性问题、导致这些问题。 在正常情况下、锁定应保持高电平、无错误。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    947 sch:

    947 寄存器转储:(948连接928和940)

    947 寄存器转储:(948 仅连接928)

    928 sch:

    928 寄存器转储:

    该仪器使用940芯片进行解串化,要传输的视频分辨率为504 * 416。

    如上图所示、947芯片输出两个 FPD-link 信号、一个输出到 HUD、另一个输出到仪器、因为我们需要仪器和 HUD 显示相同的内容。

    目前的情况就是这样。

    如果947同时连接到928 (HUD)和940 (仪器)、则仪器 可以正常显示、HUD 可以检测到 LVDS 信号、但显示异常、锁定引脚电平不稳定,将947 0X5A 寄存器读作0xED;

    如果947仅连接928,则 HUD 根本没有响应,请将947 0X5A 寄存器读作0x0D。

    顺便说一下 、图中连接到 DOUT1±的928芯片稍后会发现错误、根据规范、928仅在连接到947的 DOUT0±时才能正常工作、DOUT0±端口的电容必须设置为0.1uf、 但是、即使我 现在已经这么做 了、锁销仍然不稳定、所以请帮助我再次检查、谢谢。  

    最后、我想问、我的当前解决方案是否可行?这三个芯片(947+928+940)能否同时正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:  

    感谢您提供更多信息。  

    请允许我查看提供的信息、我将在明天向您提供初始评论和反馈。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:  

    感谢您的耐心等待。  

    [)userid="453286" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038472/ds90ub928q-q1-ds90ub928-output-image-display-is-abnormal/3847367 #3847367"]最后,我想问,我当前的解决方案是否可行?这三个芯片(947+928+940能否同时正常工作?

    这似乎是一个有效的配置。 在928上获得锁定和显示输出这一事实使所有显示映射、复制和设置看起来都是正确的。 但是、由于928锁定是不可安装的、这似乎更多地是链路裕度和信号完整性问题。  

    您能否分享更多有关您使用的电缆的信息? 长度等?

    我建议您在 ALP 的928侧运行裕度分析工具。 这将使您更好地了解链路的裕度、并有助于确定该裕度是否为问题。  

    裕度分析用户指南

    此致、  

    洛根