This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810是否可用于级联?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040427/ds280br810-can-ds280br810-be-used-in-cascade

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

大家好、

DS280BR810是否可用于级联以获得更高的升压?

HBA-SAS 电缆---REPED-- SAS 电缆--REPEDAND--中继器--SAS 电缆--expdander

期待您的评论!  

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    虽然级联转接驱动器可以获得更高的升压、但请记住、这样做不会重置信号链中的抖动。  因此、级联转接驱动器可能无法提供足够的信号调节。  为了改善抖动、您可能会考虑添加重定时器。  如果您有一个系统模型、则可以使用适用于转接驱动器/重定时器的 IBIS 模型来模拟系统、以便更好地了解您的信号调节需求。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、    

      您能否帮助检查 TI 是否具有 适用于 SAS4.0的重定时器产品?  

      对于 以下测试结果、    它是否能够通过 HBA SAS 端口的传输线路1 30dB 损耗和传输线路2 20dB 损耗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、飞起来、

    TI 没有针对 SAS4.0的重定时器产品。  但是、TI 确实有支持24Gbps 数据速率的重定时器产品、例如 DS280DF810。  有关重定时器兼容性的更多详细信息、请参阅 此主题

    关于通道损耗的问题、DS280DF810可均衡"12.9Ghz 时的信道损耗为35+dB "(来自数据表)、这表示在12GHz 时可实现类似水平的均衡。  这将补偿 传输线路1引起的通道损耗。  传输线路2对信号完整性的影响将更多地取决于接收器的功能。  重定时器可以通过 应用于器件传输的数据的3抽头 FIR 滤波器提供一些均衡功能、但接收器可能仍需要执行一些均衡功能、以最大限度地减少位错误。

    谢谢、

    Drew