This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 BiSS 通信从霍尔传感器读取到 DSP 的绝对值

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170, TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039594/read-the-absolute-value-from-hall-sensor-to-dsp-using-biss-communication

主题中讨论的其他器件:TMAG5170TMAG5273

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

目前我对霍尔传感器感兴趣。
具体而言、我希望使用 BiSS 通信从霍尔传感器读取到 DSP 的绝对值。
我知道霍尔传感器的逻辑电平为5V、我使用的 DSP 的逻辑电平为3.3V。
我希望电缆距离为2m 的绝对数据传输。
我想使用 RS422/LVDS 在该距离内传输数据。
您能不能帮助我选择合适的 IC 或使用 RS422/RS485。

非常感谢。

此致、
Yuki