This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:HD3SS2522EVM 的替代评估模块

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522, TPS65982-EVM, TUSB542EVM, HD3SS3220, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040677/hd3ss2522-alternative-evaluation-module-to-hd3ss2522evm

器件型号:HD3SS2522
主题中讨论的其他器件: TUSB542EVMHD3SS3220TPS65982-EVMTPS65982

大家好、

我们的客户希望评估  HD3SS2522、但很遗憾 、HD3SS2522EVM 评估模块已经停产。 TPS65982-EVM 和 TUSB542EVM 似乎可用作 HD3SS2522EVM 的替代产品。 如果不是、我们现在有库存的其他评估模块吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 HD3SS3220。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。  HD3SS3220的当前提前期 为35周。 我们是否有其他替代器件和评估模块库存?  TPS65982-EVM 和 TUSB542EVM 是否适合替代 HD3SS2522EVM?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65982和 TUSB542P 应该 可以正常工作、但过载和两者都缺货。  TPS65982也需要固件、因此更复杂。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo