This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:灌电流应用所需的原理图审阅

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040598/tps65988-schematic-review-required-for-a-sink-application

器件型号:TPS65988

以下是使用外部路径的仅灌电流应用的初步信息、您可以查看并提供反馈。  

此外、还有几个问题、  

a)我们能否同时使用两个外部电源路径? (将2个不同的 USB 源连接到我们的接收应用?)  

b) I2C1是否足以 读取所有控制寄存器并使用外部 EC 即时修改它们?  

e2e.ti.com/.../Schematic-for-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您两个问题的答案都是肯定的。 您可以同时从两个端口灌入、I2C1可用于读取 TPS65988中的所有寄存器

    关于原理图、请在下面查找我的注释:

    1. 将 I2C1_IRQ 电阻增大到10k
    2. 建议将您的 ESD 和其他保护电路置于外部电源路径的连接器侧

    如果您有任何其他问题、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就是我所拥有的:)