This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:Sch 审查

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040035/ts3dv642-q1-sch-review

器件型号:TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

大家好、

您可以帮助检查客户 SCH 吗? 客户是否无法连接两个 I2C(I2CA / I2CB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么它们在原理图中将 SCL_A/SDA_A 和 SCL_B/SDA_B 保持悬空?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因为客户在 I2C 中没有使用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、我也将使 TS3DV642引脚3和4悬空。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 其他连接会怎么样?

    因为客户希望将其用于 DSI 信号开关。 工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它们使引脚3和4悬空、那么我不会看到原理图出现问题。 TS3DV642-Q1可以支持 MIPI DSI。  

    谢谢

    David