This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:UFS MIPI 时钟信号多路复用器

Guru**** 2588565 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039282/ts3usb221-ufs-mipi-clock-signal-multiplexer

器件型号:TS3USB221
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS4212

大家好、

我从另一个 E2E 主题中了解 到 TS3USB221可用于 MIPI。 但是、由于 TS3USB221专为差分信号而设计、 因此我们的客户 希望确认它是否可用作 UFS MIPI 时钟信号的多路复用器。 如果可能、他希望知道如何处理 D-引脚。

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使用的 mipi 速率是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据我们的客户、他们将使用的 MIPI 速率为11.6Gbps。 它们将要使用的 MIPI TX/RX 信号的多路复用器是 TMUXHS4212。  此处是原理图和方框图、 用于说明它们将如何使用多路复用器。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么输入和输出 加在一起会很累?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据我们的客户、0欧姆电阻器 R39298和 R39299仅用于备用解决方案。 如果多路复用器芯片电路不起作用、它们可以绕过多路复用器 IC 并将电阻器焊接到电路板上以进行基本功能测试。  TS3USB221是否适合 其应用?

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛:

      TS3USB221的带宽为1GHz、如果数据为11.6Gbps、那么 mipi clk 信号的频率是多少?

    此致、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UFS MIPI clk 信号的频率为26MHz 或52MHz。  CLK 来自主机控制器、参数如图所示。  谢谢。  

      VCCQ:1.2V。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它将起作用。

    此致、

    Brian