This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1EVM:寄存器设置 ALP 软件崩溃[Foxconn]

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037444/ds90ub924-q1evm-register-setting-alp-software-crash-foxconn

器件型号:DS90UB924-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

客户使用 ALP v1.57
单独使用924和929工作正常

但是、将 LVDS 与924 EVM 和929 EVM 连接在一起后、929 EVM 侧 ALP 软件会崩溃

EVM 使用默认设置
我们应该跟踪任何寄存器设置
有关寄存器设置、请参阅附加

e2e.ti.com/.../DS90UB929-crash.xlsx

谢谢 YT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YT、

    感谢您提供具有屏幕截图的 Excel 文件。

    您能解释一下碰撞的含义吗?  连接电缆后 ALP 是否没有响应?  当您断开电缆时、它是否响应?  

    在 Excel 文件中、有2个 ALP 信息选项卡屏幕截图。 第二个示例显示像素时钟为0MHz。 您是否提供任何外部 PCLK?  

    我很好奇您使用什么电缆进行连接。 您能否上传电路板和电缆的图片?

    您是否根据 EVM 用户手册检查了跳线和开关设置是否正确?

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Visy

    e2e.ti.com/.../DS90UB929-crash_5F00_0922.xlsx

    有关环境设置和寄存器设置、请参阅附加。

    我们计划使用929个内部图形发生器和 PCLK 作为 附图 

    924EVM 和929EVM 跳线和开关设置设为默认 EVM 设置。

    我们使用1m LVDS 电缆 作为 连接 的 PIC。

    当电缆连接在924EVM 和929EVM 之间时。

    无法打开"图形发生器"页面。

    可以打开"Registers"页面、但更改值未成功。

    断开电缆连接时、929 EVM 仍无响应。

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    让我 检查一下这个问题、并在星期五之前返回给您。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    感谢您提供更新的 Excel 文件。  

    在您发送的图片中、我看到924EVM 通过香蕉夹供电。 但在929EVM 上看不到12V 电源。 仅连接 USB。 我缺少什么吗? 只需根据用户指南确保929正常供电。 USB 电源仅用于 PC 通信的板载 USB2ANY 电路。  

    此外、请确保您连接到 PC 端的正确 USB 端口、而不是通过 USB 集线器。 USB 集线器不为 usb2any 电路运行提供必要的电流。

    请检查 STP 电缆是否正常。 您是否尝试过另一个?

    您能否使用不同的 EVM (如果可能)、不同的924或929 EVM 进行测试?  

    连接 EVM 后、您是否可以捕获信息选项卡(不要尝试 Pat Gen 选项卡)并共享? 请捕获全屏、包括左下角的状态消息。 此外、请检查在信息选项卡上选择"扫描连接的设备"时看到的内容? 这将显示在总线上看到的所有有效 i2c 地址。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Visy

    我们为929 EVM 使用12V 电源。

    我 尝试了其他929 EVM 和电缆、但 情况相同。

     我认为电缆是好的。  我 先在929 EVM 侧设置图形发生器、然后连接到924。 LCD 可以显示色条、 但 ALP 工具已崩溃。

    e2e.ti.com/.../DS90UB929-crash_5F00_0929.xlsx

    已附加图片以获取信息页面

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    我建议您将929EVM 连接到924、检查链路是否正常、然后在929侧启用图形发生器。 还请共享您正在尝试的" Patttern Generator"设置。

    谢谢、

    Vishy