This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:最短下降时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039569/tca9548a-minimum-fall-time

器件型号:TCA9548A

您好的支持团队。

我收到了客户的问题。

它大约是数据表中 I2C 输入信号下降时间的最小值。

如果低于该最小值(例如3ns)、问题出在哪里?

是否有必要确保下降时间超过最小值?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    数据表中的下降时间规格 参考的是系统级而不是器件级的 I2C 规格。 从器件的角度来看、只要不会导致下冲超过数据表中规格值、具有快速下降时间就可以。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    感谢您的宝贵建议。

    我知道。

    此致、

    千兆