主题中讨论的其他器件: TLIN2441-Q1、 TLIN1441-Q1
大家好、团队、
我有两个问题、请您帮助回答。
我想知道 TLIN1028-Q1是否在 Vcc 线路上具有过压保护。 我在数据表中看不到这方面的任何迹象。
这一点很重要、因为应用需要看门狗、过压和欠压监控。
我们还遇到 了 TLIN1441-Q1和 TLIN2441-Q1、并想知道它们之间有何差异。 2441具有 Vsup 兼容性的唯一区别是什么?
最棒的
Dajon McGill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我有两个问题、请您帮助回答。
我想知道 TLIN1028-Q1是否在 Vcc 线路上具有过压保护。 我在数据表中看不到这方面的任何迹象。
这一点很重要、因为应用需要看门狗、过压和欠压监控。
我们还遇到 了 TLIN1441-Q1和 TLIN2441-Q1、并想知道它们之间有何差异。 2441具有 Vsup 兼容性的唯一区别是什么?
最棒的
Dajon McGill
简而言之、TLIN1028-Q1没有过压保护。
根据数据表、引脚8–VCC 是 来自集成 LDO (低压降稳压器)的输出电压:
电源 Vsup 的电压稳压低至数据表中的 VCC 规格。
如果您满足建议的器件工作条件、输出电压 VCC 将保持在数据表中列出的规格范围内。
在您的问题中,您还指出此应用需要看门狗,而 TLIN1028-Q1不提供看门狗。
就两个器件之间的差异而言、TLIN2441-Q1在+-58V 时提供更高的总线故障保护、而 TLIN1441-Q1只能支持+-42V。 TLIN2441-Q1还可支持5.5V 至36V 的更高电源电压、而 TLIN1441-Q1的工作电压范围为5.5V 至28V。