This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:过压保护与放大器;TLINx441-Q1差异

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1028-Q1, TLIN2441-Q1, TLIN1441-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039351/tlin1028-q1-overvoltage-protection-tlinx441-q1-differences

器件型号:TLIN1028-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN2441-Q1TLIN1441-Q1

大家好、团队、

我有两个问题、请您帮助回答。

我想知道 TLIN1028-Q1是否在 Vcc 线路上具有过压保护。 我在数据表中看不到这方面的任何迹象。

这一点很重要、因为应用需要看门狗、过压和欠压监控。

我们还遇到 了 TLIN1441-Q1和 TLIN2441-Q1、并想知道它们之间有何差异。 2441具有 Vsup 兼容性的唯一区别是什么?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之、TLIN1028-Q1没有过压保护。

    根据数据表、引脚8–VCC 是 来自集成 LDO (低压降稳压器)的输出电压:

    电源 Vsup 的电压稳压低至数据表中的 VCC 规格。

    如果您满足建议的器件工作条件、输出电压 VCC 将保持在数据表中列出的规格范围内。

    在您的问题中,您还指出此应用需要看门狗,而 TLIN1028-Q1不提供看门狗。

    就两个器件之间的差异而言、TLIN2441-Q1在+-58V 时提供更高的总线故障保护、而 TLIN1441-Q1只能支持+-42V。 TLIN2441-Q1还可支持5.5V 至36V 的更高电源电压、而 TLIN1441-Q1的工作电压范围为5.5V 至28V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我的客户现在正在使用 TLIN1441-Q1、并想知道由于负载突降情况、该器件能否在400ms 内处理35V 电压。

    通过查看最大额定电压、这似乎是可以的。 假设器件不会损坏、但不会处于典型的保证工作范围内、是否安全?

    感谢您的帮助!

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajon、

    TLIN1441-Q1将在400ms 内处理35V 电压、而不会造成永久性损坏。 任何超过42V 总线故障保护的电压都可能对 器件造成永久损坏。  在400ms 负载突降期间、器件无法保证数据表的建议运行条件部分中列出的参数。

    此致、

    -Tyler