This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040723/tusb7320-tusb7320

器件型号:TUSB7320

您好!

我正在查找 TUSB7320的 BSDL 文件。 目前、我们在测试 JTAG 链时遇到了问题、TUSB7320与其他两个器件保持一致。 绕过 TUSB7320失败、可能是我们当前的 BSDL 文件有问题。 因为我们无法进入测试模式。 您能向我提供实际的 BSDL 吗?

提前感谢、

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    TUSB7320是一款 NRND 器件、因此我们仅限于此产品的现有软件和文档。  但是、我能够找到之前发布的 BSDL 文件:

    e2e.ti.com/.../2313.TUSB7320_5F00_v1.rar

    此致、

    JMMN