This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:RS232 RTS &放大器;CTS 故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040593/trs3232e-rs232-rts-cts-are-fail

器件型号:TRS3232E

尊敬的团队

FTDI RS232 RTS 和 CTS 的测试结果 失败。

原因如下
如图1所示、FTDI RS232 RTS 高/低设置、 我可以测量 A 侧测量点(IMX8)的信号变化。
但无法在测试连接器(B 侧)上测量信号变化。

图1.

2. RTS 是 A 侧(IMX8)上的输出信号
将电路图与 TRS3232E 数据表进行比较、如图2所示。
显示了一个侧(IMX8) RTS 当前连接到 TRS3232E 的输出端子。

图2.

结论:
目前、无法在 B 侧测量 RTS 信号、请帮助澄清、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    在我研究这个问题时,我只是想澄清几个问题。 您提供的图像(图1和图2)是否相同?

    我检查了您与 TRS3232E 的外部连接。 交叉参考数据表时、所有电容器连接和值看起来都是正确的。 我想指出的是、如果您使用极化的钽电容器或电解电容器、电容器的极性很重要。  

    RS232_RTS 信号(引脚8)来自哪里? 您是否有信号 RIN2 (PIN8)和 ROUT2 (引脚9)的示波器捕捉?  

    我附上了一个图、显示了 RS-232握手连接的正确连接。 请确保在您的配置中电路已正确接地。  

    在问题标题中、您说 RTS 和 CTS 出现故障。 您是否也在引脚7上看到类似的测量误差?

    此致、

    -Tyler