This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:数据叠加

Guru**** 2766055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039165/dp83td510e-data-superimposition

器件型号:DP83TD510E

大家好、

在单线对以太网中、使用2芯电缆进行全双工通信、因此会叠加 TX 和 RX 信号。

是否可以将 400kHz  频率调制 信号叠加 在 TX 和 RX 信号之上以进行数据通信?

我的用户希望与现有信号(400kHz)共存。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我们将研究您的问题、并将在下周初获得更多反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    这不是典型或预期用例、我们自己也没有对此进行测试。 从理论上讲、通过对10Base-T1L 信号和400kHz 信号进行适当的调制/解调是可能的、但我们建议您自行进行测试。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。