This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:DP83848T 驱动器、通用 PHY?

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038096/dp83848t-dp83848t-driver-generic-phy

器件型号:DP83848T

是否有任何 DP83848T PHY 与 dp83848.c 驱动程序一起运行?


驱动程序会记录中断并读取/写入保留的中断寄存器... (0x11、0x12/MICR、Misr)。 因此根本无法正常工作、因为 T 版本上不存在 MICR、Misr


我在 Linux 5.10中使用"Generic PHY"驱动程序运行 DP83848T PHY。

@ TI,您可能需要再次检查并更新兼容性列表.... (www.ti.com/.../ETHERNET-SW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们将研究您的问题、并将能够在本周星期四之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们将研究驱动器和数据表之间的这种断开。 由于这些寄存器保留在数据表中、 您现在可以注释掉固件中对这些寄存器的写入操作。 我将在收到更多信息后立即向您更新。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的调查。

    正如我写的、DP83848T 使用通用驱动程序运行。 但我意识到、我们散了很多封装。 (但这也可能与 PCB/硬件或 MAC 相关)

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的更新。 我们可以继续从硬件或 MAC 的角度进行研究。 您是否能够共享原理图进行审阅?

     

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们解决了一个硬件问题、但我们处理了 RMII 50MHz 时钟。  

    我在   Linux 中使用了 PHY 和"Generic PHY"驱动程序

    TI 是否建议、您是否看到任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我很高兴听到这个问题已经解决! 使用通用 PHY Linux 驱动程序不应有任何缺点。

    如果您有任何疑问、请随时联系我们。 否则、我将关闭该线程。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。