This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111和 DS110DF111兼容性"编程数据速率"

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040307/ds125df111-ds125df111-and-ds110df111-compatibility-programming-data-rates

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件:DS110DF111

TI 设计支持团队:

请提供有关 DS125DF111和 DS110DF111编程数据速率(0x60-0x64)的建议。

DS110DF111采用多种数据速率设计并通过测试。DS110DF111为非库存产品、交货周期为35周。  我们希望使用 DS125DF111作为替代产品、但我们必须确保 DS110DF111的软件编程数据速率能够在9.95328Gbps 至11.317642 GBS 以及1.25Gbps 之间使用 DS125DF111。

通过查看 DS110DF111和 DS125DF111数据表、可以看出除了9.8304Gbps 之外、编程数据速率是相同的。

DS110DF111

0x60  0x61  0x62   0x62  0x64

----------------------------------------

0x26  0xB1  0x26  0xB1  0xFF

DS125DF111

0x60  0x61  0x62   0x62  0x64

----------------------------------------

0x26  0xB1  0x70 0xBD 0xFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DS110DF111与 DS125DF111、基于通道寄存器0x60 - 0x64的手动速率配置产生的 CDR 速率相同。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈:

    非常感谢您的快速响应。