This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:器件描述符请求失败(Win 10)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039002/tusb2036-device-descriptor-request-failed-win-10

器件型号:TUSB2036

尊敬的

我们尝试了不同的设置、包括 EEPROM 和不包括 EEPROM 以及不同的自举电阻器。 但我们无法使器件在 Windows PC 上工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 DM0/DP0线路上发生的情况?  是否可以发送 Device Manager (设备管理器)或 usbview.exe 的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    有更新吗?

    此致、

    JMMN