This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:可以#39;t 永久更改 TPS65981EVM 中的设置

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037582/tps65981evm-can-t-permanently-change-settings-in-tps65981evm

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981

永久更改 TPS65981EVM 板中的设置时遇到问题。  以下是我要执行的步骤:

1) 1)通过 Aardvark 连接到 TPS65981EVM

2) 2)在 Win 10上打开 TPS 软件

3)选择"Project->New Project->TPS65981 (NRND)->Standard->Dual Role Port (DRP)、prefers data host"

4) 4)选择"Adapter->Configure..."

5) 5)将适配器更改为"Aardvark "

6) 6)选择"Sweep I2..." 然后单击"Start (开始)"

7) 7)它找到地址0x27 -关闭窗口、然后关闭"USB 至..." 窗口

8) 8)选择"Debug->Debug Mode"

9) 9)选择"Device 1、port 1"选项卡

10:选择"显示端口功能"选项卡

10) 10)进行以下更改:

  a)将"端口功能"更改为"DP_DFP_D_ONLY "

  b)选择"Multifunction Preferred"(首选多功能)复选框

11) 11)取消选择"Debug->Debug Mode"

12) 12)确认电路板按预期工作

13) 13)选择"设备->从设备导入设置"

14) 14)将 I2C 地址设置为0x27

15)选择"Global Device Settings (全局设备设置)"选项卡(我还尝试了"Shared Device Settings (共享设备设置)")、然后单击"OK"(确定)

16) 16)点击弹出窗口中的"OK"、然后关闭"Import..." 窗口

17) 17)选择"Binary->Save Binary"

18)选择"Full Flash Image"(我还尝试了"Low Region (Minimal Header)"和"Low Region (Full Header)")

19) 19)保存文件

20) 20)选择"Binary->Flash from binary file"

21) 21)选择我刚刚创建的文件、然后单击"OK"

22) 22)关闭 TPS 软件、拔下并重新插上 TPS65981EVM

23)电路板无法按预期工作

当我重新启动 TPS 软件并进入调试模式以检查设置时、我发现"发送源功能"未正确设置。  PDO 的数量已从4更改为2、第2个 PDO 设置为"始终广播"。  如上所述、在整个过程中、我已经厌倦了不同的选项、但无论我无法使电路板以我所需的默认设置状态加电、但在 DP_DFP_D_ONLY 模式下、并且启用了多功能、都是如此。  每次我执行某个版本的过程而失败时、我必须重新加载恢复固件并返回调试模式以更改需要更改的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否修改项目文件(不要进入调试模式)、然后将二进制文件刷写到外部闪存中?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很感谢这一建议、但我放弃了 TPS65981EVM、并切换到了具有我所需默认设置的 Cypress CY4531 CCG3 EVK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您的回复。 如果您需要我的帮助、请告诉我。  

    谢谢
    普拉吉斯