This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510EVM - PHY 接口

Guru**** 2646855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83822I, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040245/dp83td510evm---phy-interface

主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVMDP83822IDP83TD510E

到 Sreenivasa、

你好

我对另一个 PHY 板有相同的问题:DP83TD510EVM (2个板组件:DP83TD510E 已插入 DP838221),功能板与 DP83TC811EVM 相同,但速度较低(10Mbps)。 我假设问题是相同的:主从配置,但在这一个配置上,默认配置是: RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I (用户指南中的默认设置)

我是否需要在一个板上更改这些设置,以便将配置设置为:

电路板1:RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I
电路板2:RMII 从模式下的 DP83TD510E、RMII 主模式下的 DP83822I  

感谢您的回复

极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的查询。

    由于我们正在另一个主题中讨论510E 问题、 请告诉我是否可以关闭此主题。

    此致、

    Sreenivasa