This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:USB-C 保护

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039823/tpd4s014-usb-c-protection

器件型号:TPD4S014

大家好、  

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我正在设计 PCB 上的 USB-C 5V UFP (电源接收器)接口。 我知道 CC 上的5.1K 电阻器将允许此模式激活。 但是、我不确定需要多少保护电路(例如、如果我需要设计一个电路、以便在 VBUS 变为20V 时关闭电源、因为如果主机发生故障、USB-C 可能会连接电源)。 我还想防止 ESD/高压瞬变。

问题:

1.是否需要针对20V 情况进行设计?

2. TPD4S014是否处理此问题?

3、 由于 TPD4S014缺货、是否有其他替代器件?

4.是否需要针对短路的保护-如 VBUS 和接地短路?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1.对于 VBUS,它可以保护高达28V 的 OVP。 它不包括针对 CC 引脚的 OVP 保护。

    请检查 TPD3S716和 TPD3S713以及 TPD2S703。

    它具有接地短路保护。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。