This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:我们可以通过 TPS25750烧录 EEPROM 吗?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035115/tps25750-can-we-burn-eeprom-through-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

尊敬的团队:

我们可以通过 TPS25750烧录 EEPROM 吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    不支持使用 TPS25750对 EEPROM 进行编程。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我们非常感谢您的大力支持!

    我们的客户还有另一个问题、如下所示:

    1.当我重新插入 VBUS 时、为什么 PPHV 不供电? 在该状态下、为什么 CC 引脚停止检测? 它是否应该继续检测? 无论我是否插上插头? (在 VSYS 3.3V 下、这两种情况下始终如此)

    我可以使用 MCU 或其他 SOC 通过 TPS25750读取充电器 IC 的状态吗?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    1. 您能否发布客户系统的方框图?  我不清楚该部件是如何使用的。

     TPS25750具有可向外部 MCU 提供 PD 状态的 I2C 接口。  我们在 TPS25750主机接口技术参考手册中对此进行了介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢!!

    方框图如下所示:

     MCU 可以 通过 TPS22750读取或写入 BQ25792配置吗?

    1. 您能解释 ADCinX 函数以及如何设置状态吗? 谢谢!

    I2C 地址设置 不如下

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您的系统缺少为 PP5V 电源轨供电的5V/3A 降压转换器、从而使电源正常工作。   

    这里是 ADCIN1和 ADCIN2的分频器范围

    由电阻分压器设置的这些电压可生成以下模式:

    根据我在您的系统中提供的信息、您可以使用2个可能的选项:

    1. AlwaysEnableSink 模式,如果 SOC 具有用于配置/补丁文件的16KB 额外内存,并且可以从5V/3A 启动,则从 SOC 启动

     安全代码。  此模式将需要 EEPROM、并在向器件提供 VIN_3V3或 VBUS 时引导 TPS25750。  

    此 EVM/参考设计 https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 是有关如何实现您尝试的系统的一个很好的示例。  它将向您展示我们推荐的集成 TPS25750和 BQ25792的组件集。