This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 EVM 问题

Guru**** 2604395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040062/tps25750-issues-of-tps25750-evm

器件型号:TPS25750

[EVM 预配置]

  • 仅限20V/3A 灌电流
  • 无需 USB 数据
  • 充电器电流设置为1.28A (最大值)

[测试步骤]

  • 插头20V/3A (60W) USBC 适配器
  • 可以看到使用 PD 监听器完成了 PD 协商
  • 可在 VBUS 测试点上测量适配器输出20V
  • ‘读取模式寄存器(0x03)= APP’(RAW 04 41 50 50)

[问题]

TX PDO 与 PD 监听器日志不匹配

    • PD 监听器日志–有关详细信息、请参阅以下 PDO RAW

    0x51A1

    0x0801912C (5V/3A)

    0x0002D12C (9V/3A)

    0x0003C12C (12V/3A)

    0x0004B12C (15V/3A)

    0x0006412C (20V/3A)

    • 读取寄存器 TX_SOURCE _CAPS (0x32)-以下是 I2C 监听器的日志
  • 1F 04 A8

    2A 2C 91 01

    26 2C D1 02

    00 2C B1 04

    00 2C 41 06

    00 00 00 00 00

    00 00 00 00 00

    00 00 00 00 00

    • PDO 数量不是5
    • PDO1、PDO2不正确
    • PDO3女士

2. VBUS 电压/电流 ADC 问题-以下是寄存器 ADC_Results (0x6A)的原始数据

0D 00 00 EB CB 00 00 00
  • 电压–字节3/字节4、哪个映射到 PPHV?
  • Current–无法读取 I_PA_VBUS 和 I_PB_VBUS 的当前 ADC 值,字节6-7都为0

3.在 ADC 上添加热敏电阻-我们要将热敏电阻(10Kohm)连接到 GPIO 0/2/4/5以监控系统温度

  • 我们是否需要添加热敏电阻的分压器电路、如果是、是否可以提供样本~
  • 我们如何读取 GPIO 0/2/4/5的 ADC 值(寄存器位字段定义)并重新映射到电压(xxmV/LSB)?  

BR

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您的 FAE Eddie 已经与我联系、我们将通过他将对此问题的支持转移到我们的内部论坛中。

    此致、

    卡盘