This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416与 TCA6416A 的改进对比

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040278/tca6416a-tca6416-vs-tca6416a-improvements

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件: TCA6416

您好!

我需要一些帮助来确定 TCA6416和 TCA6416A 之间的确切变化。   我知道在中断和复位线路方面已经有了改进。   具体而言、在 TCA6416 (非 A)数据表中、我看到以下内容:

除数据表中包含的 TCA6416勘误部分中列出的更改外、器件是否还有其他更改?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    勘误部分指出了这两个器件的大多数差异(其中 A 版本对非 A 的勘误表进行了修复)。 数据表的电源建议表中也存在差异、其中非 A 版本对于斜升和斜降速率更严格。

    -Bobby