This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:如果时钟抖动为53ps、TLK2711-SP 是否仍能以2Gbps 的速率工作?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040308/tlk2711-sp-if-clock-jitter-is-53ps-can-tlk2711-sp-still-work-in-2gbps

器件型号:TLK2711-SP

目前、我们的设计使用 os68338振荡器和 UT54ALVC2525时钟缓冲器、总抖动为53ps、超出 TLK2711的最大抖动40ps、我假设它的速率为2.5Gbps。 我的问题是、如果输入时钟抖动为53ps、我可以使用 TLK2711-SP 以 2Gbps 运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果抖动超过40ps、串行器/解串器链路可能仍然有效、但 TI 无法保证 TLK 器件数据表的性能。

    谢谢、

    Rodrigo Natal