This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:使用引入的抖动进行100Mbps 接收器 Sifos 测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034201/dp83867is-100-mbps-receiver-sifos-testing-with-introduced-jitter

器件型号:DP83867IS

  当引入抖动时、我们的设计和 TI DP83867IS 评估板在100Mbps 下都表现出接收器测试失败。   

这是否可能是寄存器设置的结果? 评估板在加电默认状态下进行了测试-不会写入寄存器。 在我们的内部设计中、我们为可编程增益寄存器加电并将其设置为合规模式、以便 Sifos 测试仪在以1000Mbps 进行测试时可看到全功率输出-除此之外-所有寄存器均处于默认功率状态。 无论可编程增益寄存器设置如何、我们都可以看到评估卡和设计的相同 Sifos 结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否确认用于为测试模式设置 PHY 的确切脚本?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 PHY 置于合规模式的步骤如下:

    => MII 写入0x01 0x0d 0x001f
    => MII 写入0x01 0x0E 0x01d5
    => MII 写入0x01 0x0d 0x401f
    => MII 写入0x01 0x0E 0xf508
    =>
    => MII 写入0x01 0x0d 0x001f
    => MII 写入0x01 0x0E 0x01d5
    = 0x01d001 0xMII 写入0x001
    0x0D 0x0F = 0x001 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 写入0x0D 0x01 0x0D 0x01 0x0D 0x0D 0x0F =确认 MII 写入0x01 0x0D 0x0D 0x0D 0x0D 可编程增益寄存器设置为 F508的合规性级别
    

    请注意、TI EVB 在默认加电状态下未通过 Sifos 抖动测试(失败次数与我们的内部设计相同)。 EVB 没有连接 CPU /没有脚本/没有写入寄存器。

    我们的内部设计将 PHY 连接到运行 uboot 的'CPU'、因此我能够读取/写入寄存器。 加电时、唯一被触摸的寄存器是0x01d5可编程增益寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    很抱歉、我再次问这个问题、但根据我在上面能够看到的内容、似乎只触及寄存器0x1D5。 对于100Mbps 测试、似乎没有寄存器写入来将 PHY 设置为1000Mbps 测试模式或强制 PHY 设置为100Mbps 模式。 我是否可以再次问、失败的测试是100Mbps 下的失真正确? 是否也可以分享测试报告、以便我可以看到失败的边缘性?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您是否仍遇到此问题? 您对我的上述问题有任何反馈吗?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    由于我没有收到任何进一步的反馈、我将关闭此主题。 如果您仍有任何疑问、请打开新主题。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。