This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:SGMII 输入和输出的电气规格

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038200/dp83867cs-electrical-specs-of-the-sgmii-input-and-output

器件型号:DP83867CS

您好!

在 SNLS504C 中、我找不到有关 SGMII_SON 和 SOP 差分对的最小和最大输出电压以及 SGMII_SIN 和 SIP 差分对的最小和最大电压的具体说明。

请向我提供此信息吗?

谢谢、

 格雷戈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    SGMII 是标准定义的接口、TI 完全符合 SGMII 规范。 您可以参考 SGMII 规范以了解更多信息。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil、

    这很有帮助。

    另一个精度是,VDDIO (1.8、2.5或3.3V)的选择是否会影响 DP83867 SGMII 驱动器的直流特性(SGMII_SOP/SON)?

    我的问题是、对于我的应用、驱动器的|VOD|的150mV 最小值略低。 我是否应该使用3.3V 的 VDDIO 来改进这个150mV 的最小值? 新的最小值是多少?

    谢谢、

     格雷戈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    调整 VDDIO 应该只改变 IO 信号电平。 直流特性应保持不变。 这是否能回答您的问题?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    如果您有任何疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。