This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请为数据包传输网络推荐交换机设备

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS250DF230, DS125DF1610, DS250DF410, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037319/please-recommend-a-switch-device-for-packet-transport-network

主题中讨论的其他器件:DS100MB203DS250DF230DS125DF1610DS250DF410DS280DF810

您好!

我的客户正在为 PTN (数据包传输网络)应用寻找交换机上的设备。

   1.单位

          -线路端:SFI (SFP+) 4端口

          -系统侧(主机侧):10GBase-KR 4通道 x 2插槽

   2.设备要求

          -内置1:2/2:1 MUX 或2x2交叉点开关(用于主机侧开关)

          -主机端串行器/解串器自动培训

          -包括串行器/解串器调谐参数(振幅、均衡器、预/去加重)

          -恢复时钟(选项)

请推荐最适合实现上述功能的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 DS100MB203或 DS250DF230。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的帮助。

    我的客户有关于 DS100MB203器件的一些问题。

        DS100MB203具有"主机端串行器/解串器自动培训"功能?

        2.对于 D_INX 和 S_OUTx 路径、SPDT 开关是否内置? 也可以使用公共连接进行操作吗?

    此外、在重定时器产品中是否有任何具有内置多路复用器的产品?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. DS100MB203不执行自动训练、但它实现了一条高线性数据路径、允许主机 ASIC 自动协商和链路训练数据透明地通过该路径
    2. 我认为这是可能的。 不过、如果您可以提供方框图来说明客户可以做什么、这样就不会产生误解

    在 TI 重定时器产品系列中、DS125DF1610 10G/12.5G 重定时器具有4x4交叉点多路复用器。 所有25G 重定时器都具有2x2交叉点:DS250DF410、DS280DF810、DS250DF230