This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:输出时钟频率与输入时钟频率相同

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039824/tfp410-output-clock-same-frequency-as-input

器件型号:TFP410

我将 TFP410与 BT818搭配使用、以生成 RGB 信号。 我将为 TFP410馈送38MHz IDCK+、但我看到的不是 TXC 上的380MHz 时钟、而是相同的38MHz 时钟。 我是否有误解? 输出时钟不应该是输入的10倍、以便它可以对8位 RGB 值进行编码?

我对 BT818的输出有点担心。 我将其配置为使用内部时钟而不是外部晶体、看起来他们可能已经对其进行了折余(从他们的数据表中并不完全清楚)。 但是、我确实获得了38MHz 的体面时钟-尽管它看起来有点正弦。 我的问题、或者是否有其他可能阻止 TFP410将 PLL 锁定到更高频率的东西。

在示波器的图像中、黄色为 IDCK+。 蓝色表示 TXC+。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    这是正确的、如果您查看第6.6节时序要求中的注释1、 t (pixel)是定义为 TXC 输出时钟周期的像素时间。 IDCK 的周期等于 t (像素)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我现在看到了。 我没有在显示屏上显示任何视频、但我想这不是因为时钟不良。

    Mike