This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:是否符合 ISO11898-1和 CAN2.0A 标准?

Guru**** 2590550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039914/sn65hvd251-does-it-meet-iso11898-1-and-can2-0a

器件型号:SN65HVD251

大家好、

SN65HVD251是否符合 ISO11898-1和 CAN2.0A 标准?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    ISO11898-1是协议的 CAN 和 CAN FD 帧格式、与收发器本身无关。 收发器只是一个物理层、它将控制器的逻辑波形转换为 CANH 和 CANL 引脚上的 CAN 总线波形、然后将 CAN 总线的逻辑信号转换为控制器的逻辑信号。 SN65HVD251可促进经典 CAN 通信。

    CAN2.0A 也是如此、这是一个与收发器本身无关的协议定义。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  此外、这将进入什么应用?

    此致、

    Eric Hackett