This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159和 TDMS181之间有何差异?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040225/sn65dp159-what-are-the-differences-between-sn65dp159-and-tdms181

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

大家好、

我的客户希望将 TDMS181替换为 SN65DP159。 是否需要更改原理图和驱动程序代码? 是否需要考虑任何事项?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159是交流耦合输入、旨在与交流耦合 HDMI 或 DP++源配合使用。 TMDS181是一款直流耦合输入、旨在与直流耦合 HDMI 源搭配使用。  

    您可以将 TMDS181替换为 DP159、但必须在输入端添加交流耦合电容器和50 Ω 至3.3V 端接电阻。 当您向3.3V 添加50欧姆端接电阻时、输入信号振幅将被削减一半、而源必须进行补偿。

    谢谢

    David