This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:关于带有 EVM 的组合板

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039918/sn65dsi86evm-about-combination-board-with-evm

器件型号:SN65DSI86EVM

您好、E2E、

在 SN65DSI86EVM 的用户指南中、Pandaboard 与 EVM 一起使用。
我知道 OMAP4460的支持非常困难。

TI 是否有任何其他可与 SN65DSI86EVM 配合使用的板、用于评估 DSI 连接?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY

    OMAP Panda 板最初设计用于 DSI86EVM。 遗憾的是,没有其他解决办法。

    谢谢

    David