This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:寄存器分析

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040044/tmds181-register-analysis

器件型号:TMDS181

你(们)好

我将 TMDS181用于 hdmi1.4接口。  (TX 和 RX)

但第一 个问题。  我无法 从 RX 获得输出信号(RX 使用 的交换信号)

belows 是我的 TMDS181寄存器 Rx/TX 数据。

请检查吹气和评论 。

从 TMDS181 RX 寄存器读取
REG[00]= 54
REG[01]= 4D
REG[02]= 44
REG[03]= 53
REG[04]= 31
REG[05]= 38
REG[06]=31
REG[07]= 20
REG[08]= 01
REG[09]=96
REG[0A]= B1
REG[0B]= 00
REG[0C]= 04
REG[0D]= 00
REG[0E]= 00
REG[0F]= 0F
REG[10]= 00
REG[11]= 00
REG[12]= 00
REG[13]= 00
REG[14]= 00
REG[15]= 00
REG[16]= 00
REG[17]= 00
REG[18]= 00
REG[19]= 00
REG[1A]= 00
REG[1B]= 00
REG[1C]= 80
REG[1D]= 04
REG[1E]= 00
REG[1F]= 00
REG[20]= 4A

从 TMDS181 TX 寄存器读取
REG[00]= 54
REG[01]= 4D
REG[02]= 44
REG[03]= 53
REG[04]= 31
REG[05]= 38
REG[06]=31
REG[07]= 20
REG[08]= 01
REG[09]=16
REG[0A]= 31
REG[0B]= 00
REG[0C]= 00
REG[0D]= 00
REG[0E]= 00
REG[0F]= 0F
REG[10]= 00
REG[11]= 00
REG[12]= 00
REG[13]= 00
REG[14]= 00
REG[15]= 00
REG[16]= 00
REG[17]=F0
REG[18]= 00
REG[19]= 00
REG[1A]= 00
REG[1B]= 00
REG[1C]= 00
REG[1D]= 00
REG[1E]= 00
REG[1F]=01
REG[20]= 0A

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William

    我可以看看他们的原理图吗?  

    它们是如何测量输出的? 它们是否使用50ohm 至3.3V 终端?  

    它们是否还可以将 SIG_EN 位设置为0并查看它们是否能够具有输出?

    谢谢

    David